结果:找到"智能锁 13.56Mhz MFRC522 FM17522",相关内容571条
- 智能门铃门锁解决方案|搭载ESP32-S3的3.5寸IPS彩屏
- 行业背景智能猫眼是一种替代传统猫眼的家居安防产品,是安装在防盗门上可以24小时自动拍照、感应监控的智能产品。通过摄像头和液晶屏显示,对来访者进行自动拍照/录像,以便业主外出归来时查看来访记录。随着国家对住房市场的推动,中国未来5年将迎来近3亿人的租房,长租公寓在2010年达到1000万间。由于长租公寓迎来爆发式增长,管理者开始寻求用最少的人力和时间去管理房间和庞大的租户群体,降低运营成本。总体来看,智能家居设备的需求量必然更会大增,这一市场的潜力巨大。2017年全球智能家居设备在市场上的销售量为6.63亿台,预计到2023年,智能家居设备销售量将达到19.4亿台,超过智能手机销售量。自201...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能门锁 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-02-20 15:47:00
- SI522(超低功耗13.56M芯片)替代RC522 PIN对PIN相差多少?
- 13.56MHz非接触式读写器芯片Si522主要优势点:1.直接PIN2PIN兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM5222.完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。1、产品介绍Si522可替代RC522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/MIFARE无需外围其他电路,Si522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 13.56MHz,RFID,射频芯片,智能门锁,电动仪表 发帖人:动能世纪刘先生 发帖时间:2023-02-20 15:14:00
- 基于乐鑫ESP32-C3的2.8寸串口屏应用于智能门锁方案
- 近几年随着智能家居行业规模的扩大以及大众安全意识的不断提升,智能门锁行业迅速发展了起来,传统门锁企业、家电企业、安防企业,甚至是互联网公司和创业公司都纷纷涌入浪潮,智能门锁产品逐渐呈现出百家争鸣的局面。(图源网络)智能门锁是区别于传统机械锁,在用户安全性、识别性、管理性方面更加智能化、便捷化的安防设备,是智能家居生态链上的重要组成部分,也是家庭智能安防领域的核心单品。智能门锁产品的国内市场渗透率虽低,但增速快,发展前景广阔,随着消费市场逐渐打开,高消费能力群体也逐渐显现。如何凭借出色的性能在市场上赢得消费者青睐是各家智能门锁厂商亟需思考的问题,为此,启明智显带来了2.8寸串口屏应用于智能门锁...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 乐鑫 串口屏 智能门锁 智能家居 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-25 10:40:00
- NFC智能家电解决方案
- 众所周知,物联网(IoT)是一个连接日常物品和互联网的系统,它正在迅速改变我们执行日常任务的方式,物联网的影响如今几乎在每一个领域都有体现。IOT应用在智能家居领域的发展,相信大家都不陌生,日常家电从灯具、吊扇到洗衣机现在都开始连上网络。物联网正重新定义我们的居家环境,创造全新的能源管理方式,让生活更加舒适,更丰富有趣。在智能家电领域中,近场通讯技术NFC发挥着重要作用,其不仅简单、低成本、安全、低功耗近距离无线连接,还可以加入诸多应用功能,为整个家庭带来了全新层次的便捷性和互动。在操作层面上,只需轻触一下,即可将家电和联网设备添加到家庭网络,而且只要安装正确的应用程序,就能用智能手机和平板...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 13.56MHZ,智能家居家电 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-07-24 21:59:00
- SUB-1G超低功耗无线收发芯片dp1101兼容cc1101
- UB1GHz高集成度无线收发芯片-DP1101今天小编推荐的这款SUB1GHz无线收发芯片DP1101是工作频率在470-510Mhz的,兼容ISM433MH频段物联网芯片,且兼容TI的CC1101RGPR业界低于1GHz频段以下的无线通讯,如315MHz、433MHz、868MHz、915MHz等,泛称为Sub1GHz,其中868MHz、915MHz与ZigBee相同频段,但315MHz、433MHz则为更低频,其他也包含300MHz、387MHz、470MHz、779MHz等,不同国家有不同的规划配置。低频的好处是相同发送功率下可获得较远的传送距离,若使用315MHz,与Wi-Fi的2....
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 智能家居 智能门锁 433兆 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-04-26 16:31:00
- CI522与CI523的13.56MHZ区别开发资料
- CI523是一款应用于13.56MHz非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B的多层应用,,体积做到业界最小封装2·概述Ci522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持1SO/IEC14443A/MIFARE。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 13.56MHZ. 智能锁,电动车仪表 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-08-20 15:42:00
- CI523智能门锁低成本读写芯片
- Ci523是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/B/MIFARE。无需外围其他电路,Ci523的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/B/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC14443A/B/MIFARE兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443A/B帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。Ci523支持MIFARE产品,支持非接触式通信,与MIFARE系列双向通信速率高达848kBd。Ci523提供spi(串行外设接口)主机接口。主要参数和特性...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能门锁 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-12-04 13:44:00
- 电子智能锁低功耗方案,SI522A低功耗读卡芯片方案性价比太高了吧!
- 广州建博会刚刚结束,在门锁展厅中,各大门锁品牌大放异彩,而其中的主流,低功耗!这一特点已经成为行业的亮点,并持续创新着。作为低功耗读卡的智能门锁读卡方案,SI522A和SI523凭着目前业内最低的功耗,晋升成为葵花奖金牌得主的核心供应商,功耗仅为4.5μA,低功耗模式下,读卡距离可达5cm。作为市场新贵,SI522A和SI523在老版本SI522的基础上,针对市场低功耗模式下极其不稳定的痛点,凭借着稳定的低功耗模式,和当前最低的功耗(4.5μA),同时软硬件直接兼容MFRC522FM17550/FM17522/NZ3801等芯片,迅速占领了市场。Si522A/SI523内部集成低功耗自动寻卡...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能锁低功耗 低功耗读卡 FM17522替换 电子锁低功耗 RC522 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-07-17 18:06:00
- (酒店门锁、桑拿锁)非接触式读卡器13.56Mhz芯片SI522资料
- (13.56Mhz芯片)SI522是一颗专门替代MFRC522/FM17522,PIN对PIN完全软硬件兼容。相对于MFRC522,SI522完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低10mA左右,SI522为(16mA)。SI522增加ACD模式,低功耗自动寻卡模式,该模式下功耗低至4.5uA。跟其它的国产芯片上海飞聚、北京兆讯恒达、杭州瑞盟等等,虽然有些国产芯片也能兼容RC522,但是其整体功耗高于SI522,同时有部分国产芯片并没有加入低功耗自动寻卡功能,产品待机时间远远低于SI522。另外SI522技术支持提供,原理图和PCB设计,程序代码提供,后续可为客户提供配置代码生成器,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FM17522 MFRC522 超低功耗 13.56Mhz 酒店门锁 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-08 12:26:00
- 关于SI522(13.56MHZ)非接触式读卡器介绍资料
- 目前由于智能市场的不断发展为我们生活中提供了许多的方便之处,非接触式读卡器市场需求竞争极大,中小型厂家月销量更是在慢慢增长。刷卡功能更是智能锁的标配功能,当然13.56Mhz芯片现在讲究的就是超低功耗,为满足市场需求专注于物联网多年的中科微强力推出了13.56Mhz芯片,主要针对于非接触式读写器,当然应用范围不限于此领域。此芯片不单单比现在的国产芯片还要更低功耗而且优势更是杠杠滴!并且还PIN对PIN完全兼容MFRC522和FM17522,软硬件支持,功耗更是比RC522低10毫安。为广大的客户节省了可观的成本,关于质量上我就不多说了就一个字“好”!以下为大家讲解下此芯片的参数以及封装。Si...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能锁 13.56Mhz MFRC522 FM17522 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-03-29 13:50:00
返回